This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:ALERT 引脚的额定电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056917/ina301-rated-current-of-alert-pin

器件型号:INA301

大家好、

我有一个简单的问题。

ALERT 引脚的额定电流是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    它是一个开漏输出、因此当它未激活时、它不会拉电流、而在激活时、它会拉尽可能多的电流、因为器  件的栅极处于激活状态、并且将受到该 FET 的 RDS on 的限制。  该值可能会变化、并会限制输出低电压。  数据表指定了3mA 电流的最小电压输出。  请参见下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您的回答!

    我对 INA301还有另一个问题。

    我想知道 IOL 的上限电流。

    我们可以在图33中看到高达5mA 的 IOL。 "比较器警报 VOL 与 IOL"。

    但 IOL 的上限电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    我无法为您提供上限、因为该值未经过测试、因为这不是它的正常使用方式。  我不建议超过5mA、因为这样会增加功率耗散和产生的热量。  我不会拥有有关该参数功率耗散能力的任何数据。  从典型值到最大值、RDS on 变化约为20Ω Ω 和100Ω Ω。  客户是否担心、因为他们将其直接连接到电源电压?  当您在该引脚上使用越来越多的电流时、您将使器件降级。