This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208EVM:能够移除用于直流耦合的耦合电容器、类似于 LMH3401?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, LMH3401, ADC12DJ3200, TRF1208EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055279/trf1208evm-capability-to-remove-coupling-caps-for-dc-coupling-akin-to-lmh3401

器件型号:TRF1208EVM
主题中讨论的其他器件:TRF1208LMH3401ADC12DJ3200

您好、e2e、

TRF1208是一款有趣的全差分放大器。 与 LMH3401相比、它似乎表现出更好的非线性、这对于我们的应用而言是一个问题。 但是、我们需要将单端信号真正的直流耦合到全差分放大器中、然后再耦合到 ADC 中。  

我们的当前原理图如下所示:

单端射频信号-> LMH3401的正输入;LMH3401差分输出-> ADC12DJ3200

(LMH3401的负输入接地)

我们正在考虑这一新原理图

单端射频信号-> TRF1208的正输入;TRF1208差分输出-> ADC12DJ3200

(TRF1208的负输入将接地)

我们是否可以使用 TRF1208EVM 并用0欧姆电阻器替换4个输入和输出电容器、并使其像直流耦合 LMH3401一样工作、但具有更好的线性度?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常不使用射频放大器。 这看起来就像我之前为 DirectTV 卫星接收器提供支持的 ISL55016。 实际上是具有输入和输出 CM 直流电压内部直流偏置的差分 I/O 结构。  

    这些直流电压可能是也可能不是您的电源和 ADC 所需的电压、也可能不是。 这些射频放大器采用交流耦合、因此 IC 设计人员可以使用直流共模来调整其设计、这对于实现最佳射频性能很有意义。  

    LMH3401是一款全差分放大器、包含一个仅用于此目的的 CM 控制环路、以便在下一级实现与受控良好的直流工作点的直流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Michael。 了解大多数射频放大器确实需要耦合电容器、尤其是单端射频放大器。 我们的应用确实需要严格的直流耦合、但我们的源极是单端信号、因此我们必须努力找到一种解决方案、根据 ADC12DJ3200等高速 ADC 的要求将其转换为差分信号。 LMH3401似乎允许直流耦合并执行单端到差分转换、但遗憾的是线性度不足以满足我们的要求。 我们曾希望 TRF1208符合该法案、但仍有希望等待 TI 的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    TRF1208只能进行交流耦合、 并且不能 进行直流耦合、这是因为此射频器件的某些内部晶体管偏置需要与外部驱动源分离。

    谢谢、
    密尔