This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:LMH6628QML-SP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6628QML, LMH6628, LMH6628QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056352/lmh6628qml-sp-lmh6628qml-sp

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6628QMLLMH6628

客户提出的问题-

我们建议对客户的多个器件进行辐射测试、包括我们最近要求的报价 LMH6628QML (5962F0254501VZA)。 但是、我们想知道较低级别是否仍然适合成本和可用性的辐射测试。 您看到其他客户订购了哪些等级的组件进行辐射测试?

 

我知道该部件具有辐射数据、但我们需要对 ELDRS 和非电离剂量进行额外测试。 目前、我们不关心特定批次或生产日期代码、只需为客户申请 LMH6628器件的资格即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

     客户可以对我们的器件执行额外的辐射测试、但我们 不保证客户预先制定的外部或附加测试的任何性能或可重复性。  如果错过了 该测试、下面是我们对该器件上的 ELDRS 和非电离剂量的测试: 报告。  

     一般而言、目录和空间器件之间的封装会有所不同。 因此、最好对空间合格的器件进行最终测试、但它们可能会对目录版本进行初始测试;因为器件规格是相同或非常相似的。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Sima 的一个关键问题是航天人员是否对裸片级设计进行了任何更改。 有时、我知道一些非 TI 航天器件会在其中移除 ESD 单元、因为容易受到严重的粒子影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在扫描此器件 LMH6628QML-SP 的数据表-该电源电压和输出摆幅规格毫无意义、  

    图表曲线引用了+/-5V 电源条件、我怀疑表格也应该-在+/-5V 电源上、输出摆幅不能达到+/-5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Michael 的意见。 我认为了解芯片是否相同非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Canneton 和 Michael、

     我将对此进行研究、并将很快向您提供更多信息。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Canneton、  

     与设计工程师进行了仔细检查、它是相同的裸片、但封装不同。  

    Michael、

     很好、这是数据表中的错误。 在高负载电阻下、它应遵循目录版本的3.8V 数据表。

    谢谢、
    Sima