This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:POR

Guru**** 697020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4990, OPA4197, OPA2990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057468/opa4990-por

器件型号:OPA4990
主题中讨论的其他器件: OPA4197OPA2990

你好

OPA4990是否具有 POR?
我的客户希望使用不具有 POR 的运算放大器来避免 POR 释放时序出现浪涌电流。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    让我来看看这个!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    电源的上升速度有多快? 峰值 Iq 是否有可接受的限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定电源电压上升、但他们以前在 OPA4197中遇到过 POR 浪涌电流问题。
    它们同时在同一电路板上放置了大约10个运算放大器。
    当 OPAx197 POR 被释放时、超过20mA 的浪涌电流流入并发生压降。
    他们希望避免类似的问题、并希望检查 OPA4990是否具有 POR。

    如果 OPA4990具有 POR 电路、是否有任何其他规格相似的器件型号?
    它们需要轨到轨输入。

    此致、
    OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    根据 OPA2990的实验室观察结果、我了解到 OPA4990具有欠压锁定功能、其中输出具有高阻抗、直到 Vs 使用非常慢的斜坡上升至大约2.1V。  对于极快的5V 斜坡,输出直到时间为55us 时才跟随输入;输出为任意电压(非 高阻态)。

    在上升时间可变至15V 的情况下、我监控了 Iq。 上升时间为60us 时、出现最大 IQ 峰值。 此峰值最高为1mA (对于 OPA2990)、因此 OPA4990的峰值为2mA。  在斜升速度更快和更慢的情况下、IQ 峰值更小;10us 为0.38mA 峰值、200us 为0.58mA。  我不会调用此 POR、因为输出是任意的 、而 VOL 通常 发生在 POR 中。

    应用是否会产生   达到 VOL 或 VOH 的输出电压? 我提出这一问题、因为 保留 VOL 或 VOH 会导致某些运算放大器中出现 IQ 峰值。 我将再次询问 、电源上升的速度(以及上升到什么 电压电平)? 峰值 Iq 是否有可接受的限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢您的实验室工作。 这很有帮助。
    2mA 是可接受的。 在0V 至5V 范围内、其电源上升约为15ms。

    此致、
    OBA