This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057485/amc3330-amc3330

器件型号:AMC3330

尊敬的各位成员:

我被要求设计一个超过260V 的三相输入电压的电压测量。  我想使用 AMC3330 、但有一个问题。 测量 电路的放置位置没有内径。   因此、我应该在 R S T 线之间进行测量。 选择其中一个作为基准。 我不确定是否可以使用 AMC3330应用此功能。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    我们当然可以尝试使用 AMC3330为您提供帮助!  如果我理解正确、您有一个没有中性点的三相差分配置、对吧?  您可以在 MANOR 中的相位之间建立连接、类似于数据表的图9-1 (第25页)中所示的连接。  Rsns 元件将位于两个相位之间、该电阻器的一端将连接到 AMC3330的 HGND、如图所示。  您还可以将 Rsns 拆分为两个电阻器、并将 分压器网络的中点连接 到 HGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    这是一个很棒的芯片、但对我们来说很昂贵。 我需要使用光耦合器进行设计。 至少这是我目前唯一的想法。  

    非常感谢您的留言

    Farzaneh