This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:电流读出精度问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057144/ina138-current-read-out-accuracy-issue

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA139

尊敬的 TI 支持团队:

你好。

我们使用 INA138已有相当长的时间、但最近从生产中检测到的电流读数越来越高。  

我想知道、电流范围读数计算将基于 gm 最高= 202uA/V 典型值= 200uA/V 最小值= 198uA/V?

Rs = 2m Ω

RL = 200k Ω

是的 输出电压(典型值) 输出电压(最小值) 输出电压(最大值) 很好的地方 在规格范围内 部件故障 超出规格
0.3. 0.024. 0.02305 0.02472 0.0231 好的 0.038. NG
0.6. 0.048 0.0461 0.04945 0.0462 好的 0.062 NG
0.9. 0.072 0.06916 0.07417 0.0693 好的 0.093 NG
1.7. 0.136. 0.13063 0.14011. 0.135. 好的 0.152. NG
3.2. 0.256 0.24589 0.26373 0.246. 好的 0.271. NG
4.6. 0.368 0.35346 0.37912 0.361. 好的 0.39. NG
6.1. 0.488. 0.46872 0.50274 0.48. 好的 0.509. NG
7.7. 0.616 0.59167 0.63461 0.599 好的 0.628 NG
11.4. 0.912 0.87597 0.93955 0.896 好的 0.927 NG

根据计算结果、我们之前使用的批次均在计算范围内、但最近的批次 INA138计算结果均超出范围。 这是正常的吗?

仪表测量(A) 按合格部件(A)测量 按故障部件(A)测量
0.3. 0.342 0.564
0.6. 0.533 0.876
0.9. 0.916 1.269.
1.7. 1.662. 2.014.
3.2. 3.173. 3.515.
4.6. 4.663. 5.016
6.1. 6.164. 6.527
7.7. 7.665 8.028
11.4. 11.433. 11.815.

与以前的批次 IC 相比、新批次 IC 的读数似乎更高。

对此有任何建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是否执行了 A-B-A 交换以验证电路板是否存在问题或电阻是否大于预期。   https://training.ti.com/zh-tw/troubleshooting-tips-ic-b-swap?context=1140237-1138746-1139731-1138742

    根据我在 INA139或任何电流输出器件方面的经验、我发现泄漏电流或电阻超过预期会导致误差。  执行 A-B-A 交换可以帮助确定是否存在另一个问题。  如果您未发现 A-B-A 交换有任何问题、请分享原理图或更多内容、以确定可能存在的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    非常感谢您的快速回复。

    是的、我已执行 A-B-A 交换以进行验证。 症状是 IC、具有高精度的 IC 保持精确读数、具有高容差的 IC 的读数保持高于预期。

    这款 INA138 IC 使用了近5年、过去它精确地提供了高电流读数、就在最近、我的电流读数比预期的要高。 电路设计和 PCB 布局相同、已使用5年。

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我认为这是由于器件的 VOS 所致。  我最初没有意识到、因为我只关注从好到坏的变化。  我相信这是你们提供的相同数据、也是其他数据。  请参阅此帖子。  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057329/ina138-if-our-vin-is-under-22-mv-would-you-please-help-to-check-my-tested-results-were-acceptable-or-not

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Javier、这可能是经销商。 在发布到论坛之前、我也向经销商分享相同的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    如果您有其他问题、请告诉我。  如果您需要具有更好 VOS 的器件、请告诉我您的其他要求是什么、我可以帮助您查找器件。