This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4316:OPA4316IPWR:请提供有关芯片代码的建议。 我们在芯片上没有看到此项目的 TI 标识。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057376/opa4316-opa4316ipwr-please-advise-on-the-die-code-we-are-seeing-no-ti-logo-on-die-for-this-item

器件型号:OPA4316

OPA4316IPWR:请提供有关芯片代码的建议。 我们在芯片上没有看到此项目的 TI 标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    并非所有裸片都有徽标。 应该有一个多位裸片指示符。 如果您告诉我该代码、我可以确认它是否符合预期。 我无法直接提供代码。  

    为什么裸片被发现? 是否存在导致此操作的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:感谢您的回复!

    裸片代码= 5435

    请告知其是否正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

     该代码适用于 OPA4316IPWR