This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:需要 BU 支持来查看原理图和 PCB 布局

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057467/ds80pci800-need-bu-support-to-review-schematic-and-pcb-layout

器件型号:DS80PCI800

大家好、

我的客户在其项目中设计 DS80PCI800、下面是他们的系统图。

现在他们要求查看原理图和布局。 请帮助。

由于日程安排紧迫、因此请先查看原理图。

谢谢

e2e.ti.com/.../CB_2D00_4062_2D00_0_5F00_ZR0_5F00_2021_2D00_11_2D00_26A.PDFe2e.ti.com/.../CB_2D00_4062_2D00_0_2D00_ZR0_2D00_1125_2D00_1005.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮助我取消此主题和客户的文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我已经回答了 YT,因为他有同样的案件。 请与 YT Tso 讨论、如果有问题、请告诉我。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔

    谢谢