This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 SDTV 的 THS7316

Guru**** 2975750 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7316, OPA350, OPA360, OPA358, OPA692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056996/ths7316-for-sdtv

主题中讨论的其他器件:THS7316、 OPA350、 OPA360、 OPA358、 OPA692

您好!

我对一个视频放大器 IC 感兴趣、它可以执行 SDTV/EDTV/HDTV 模拟视频、如 CVBS\S-VIDE\RGB\YPbPr。

我发现 THS7316可以提供3个频道、这很好、但它能否提供 SDTV 以及 EDTV\HDTV、而不会出现任何问题或丢失?

此外、如果还有一个具有相同特性的单通道放大器、我会不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam、您好!

      THS7316还可以提供 SDTV 和 EDTV/HDTV:  

      遗憾的是、我们没有适用于此类应用的单通道放大器。 三通道放大器选项在该终端设备中很受欢迎、因为它需要三个 RGB 信号输入/输出。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 看起来它可以提供 SD 卡。 但是、它们是否会受到低质量的影响或使其变得软? 是否有这样的版本、它只是在没有低通滤波器或任何滤波器的情况下缓冲和放大视频信号... 可通过硬件引脚启用或禁用滤波器的 IC、无需软件... 和类似的价格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hossam、您好!

      SDTV 应用通常需要一个高达 10MHz 左右截止频率 的平坦通带和接近27MHz 的衰减。 对于 HDTV 应用、截止频率约为30MHz 的平坦通带和近74MHz 的衰减。 THS7316更适合用于 HDTV、但将通过用于 SDTV 应用。 为了在这两个领域实现更好的性能、我们的4至6通道视频放大器将是 THS737x 和 THS736x。 以下是我们的视频放大器产品系列的链接。 这些视频放大器系列和 THS7316不需要软件、但具有内部滤波器、其中一些滤波器能够通过输入电压阈值进行旁路。  

      如果您正在寻找更简单的视频放大器、请查看 OPA692、OPA360、OPA350和 OPA358。 这些是带宽附近的单通道放大器、不包括内部滤波器、交流偏置和直流恢复/电平位移。

    谢谢、
    Sima