This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9041:断电时的输出状态

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056873/tlv9041-output-state-while-power-off

器件型号:TLV9041

大家好、

当 V+和 V-=0V、/SHDN=Low 时、TLV9041S 的输出状态(Hi-Z 或未知)是什么?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 输出将是连接 V+的二极管和连接 V-的二极管。 对于-300mV 至+300mV 之间的电压、它将仅为高 Z。 对于更大的电压、内部二极管电流将变得显著。

    换句话说、它就像 TLV9041 (无 S)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    我明白了。 感谢您的澄清。

    此致、

    Shota Mago