This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA103:我可以使用+/- 3.3V 或+/-2.5V 进行偏置修整吗?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056474/pga103-can-i-use---3-3-v-or--2-5v-for-offet-trimming

器件型号:PGA103

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我将 PGA103U 用于其中一个原型开发、但应用手册建议使用+/-15V 进行失调电压修整

我可以使用+/- 3.3V 或+/-2.5V 进行偏置修整吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我假设您是指下面图3 "偏移电压调整电路"中的50kΩ Ω 电位器上的电源。  如果您是指另一个电路、请告诉我。

    失调电压调整通常用于消除或消除 整个 模拟链电路/系统中的小失调电压漂移。  该电路通常用于小于100mV 的失调电压调节。  建议 VTRIM 的最大范围 为±100mV、因为逻辑阈值 A1、A2电压由 VTRIM 更改。   如果使用较大的偏移(大于0.1V)、请确保逻辑输入信号在以接地端子引脚3的电压为基准时提供有效的逻辑电平。

    例如、可以在使用 ±2.5V 电源为电位计供电的同时轻松地重新调整分压器电路的电阻。  下面是一个50kΩ μ F 电位器的示例、该示例使用±2.5V 电源和分压器、分压器可实现±5mV VTRIM 输出。  

    但是、如果我不理解您的问题、请澄清您所指的电路和/或应用手册、并提供说明要求的图表。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是关于更换问题。 我尝试将电表更改为数字电位计、可用的端子 svoltage 额定值为+/-2.5V 或5V。 我在做悔恨时也是如此、但希望得到您的团队的验证。 我选择的数字电位计+/-2.5V 将首先需要在数字电位计的电源端子上、例如 AD5122A、然后在电阻器端子 A、B、W 因此、我要求降低 Pot 计端的额定电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、增益应受 Vtrim 的影响。 或者输入+/-5mV 不会干扰增益级? 与旧的波形表设计相比、添加具有更高电源定序电路和+/-2.5V 电压的数字电表是多么可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shree、

    是的、正如您提到的、阻抗必须较低才能保持增益精度。

    这意味着如果没有放大器、直接将数字电位器用于修整节点将不起作用。  不过、如果您在电位计和修整节点之间添加一个放大器、它的工作原理应该与上面的电路类似;您只需要创建一个具有低阻抗的+/- 5mV 可变放大器。  电位计用于创建+/-5mV 信号、然后由放大器进行缓冲。  无论+/- 5mV 信号是来自物理电位计还是数字电位计、都无关紧要。

    您将无法使用电位计仅使用0-5V 电源生成负信号、因此您可能无法在整个修整范围内使用该器件。   请注意、PGA 逻辑电平也受"VTRIM"电压的影响。  在尝试与器件通信之前、我会确保您的电源已经稳定。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、
    Mike