This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001、TLV9041

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057375/tlv9001-tlv9001-tlv9041

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV9041

您好专家

我写信给您、希望您了解以下有关 TLV9001和 TLV9041的信息、但我无法从数据表中找到这些信息

必填信息

 

TLV9001IDPWR

TLV9041IDPWR

功率耗散(W)

 

 

带宽(最小~最大)

 

 

输出功率(最大值)

 

 

您能否进行审核并让我获得您对此的建议?

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    该请求有点模糊、可以通过多种方式进行解释。

    仅运行运算放大器的最小功率耗散为 IQ * VS,IQ 在数据表中,而 Vs 由客户设置(在 DS 限制范围内)

     防止 过热的最大功率耗散大致基于 TJA。 这在9001中为233C/W、在9041中为 TBD (我期望更高)。 9001 绝对最大 PW =(150C - TA)/(233C/W)

    根据   https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth-gain-gbw、带宽最小值、最大值可为+/-30%

    建议 的最大输出功率基于 EC 表中的最小电阻负载。 2K 表示9001、10k 表示9041。  REC 最大输出功率为(Vs/2)/RL。  

    最大输出 功率(不考虑 过热)与*短路 电流的关系,ISC 对于两者都是40mA。 但是 ISC 会随温度下降、因此请查看典型 输出 曲线。 关于9001、请参阅图7-12;对于9041、请参阅图7-15、16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    感谢您提供的详细信息、我很清楚。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利