This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:断电模式和低功耗模式

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057526/opa836-power-down-mode-and-low-power-mode

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我今天正在阅读我们的数据表、但对数据表有些困惑。

1.将双电源与正负电源配合使用时、如何将 OPA836推至断电模式? 如果我将 PD 引脚连接至0V、或者应该将 PD 引脚连接至 Vs-;

2.我们发现,如果我们把 PD-Pin 接地,我们发现 有很大的干扰,你能不能帮助分析可能是什么原因?

       电路原理图    

    左侧是 PD 连接到 GND 的输出;右侧是具有正电源的 PD。 一个有趣的事情是、在正常功率模式下、如果我们没有输入信号、输出也会出现性能不佳的情况。                       

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    1. 必须驱动该器件的断电引脚、低电平将放大器设置为低功耗模式、高电平将放大器设置为正常运行。 正常运行时、需要将关断引脚驱动至或高于 Vs-+ 2.1V、并处于或低于 Vs-+ 0.7V。 对于+3.0/-3.0V、使能阈值将高于-0.9V、禁用阈值将低于-2.3V。 对于采用双电源配置的放大器、建议使用低于100k 欧姆的上拉电阻器。 此外、我强烈建议将分离电源范围从6V 降低到5.5V 以下。 该器件的绝对最大额定值为5.5V 的 Vs-至 Vs+。  如果在高于指定绝对最大额定值的条件下持续运行、则可能会损坏器件。  
    2. 断电引脚被驱动至接地将启用放大器。 在没有输入信号的情况下、该引脚是悬空还是端接至50Ohm 接地?  

      在此链接中、我们还提供了适用于 OPA836的 EVM。

    谢谢、

    Sima