This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014:最大峰值输出电压摆幅

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1014, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057446/lt1014-max-peak-output-voltage-swing

器件型号:LT1014
主题中讨论的其他器件: OPA196

在应用于 LT1014芯片的电路中有一个参数、因此请按以下方式咨询、并参阅随附的 THR 图片文件。

在全范围条件下、有必要检查 Vom (最大峰值输出电压摆幅)的值是否必须小于+-12V。 (参考附件文件)

如果输出电路仿真值12.82V (参考附件文件)、则运算放大器输出电流驱动是否存在问题? 还是会影响 R10 (负载)的压降?

与随附的文件一样、如果运算放大器输出值为12.82V、则 Pleasw 会在出现任何问题时回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格显示了典型的1V 余量、但最坏的过热情况为3V、因此您的电路可能在大部分时间都能正常工作、但不确定您是否会进行大规模生产。 您可能应该使用具有 RR 输出的较新器件。 TI 复制器件型号和器件型号时有点奇怪、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表中显示的最大峰值输出电压适用于 RL=2k、因此产生6mA (12V/2k)的输出电流。  在您的特定电路应用中、输出电流较低、为2.82mA、因此输出电压可以摆动到更靠近其电源轨的位置。  12.82V 的仿真输出是电阻分压器1k/3.541k 和产生的输出电流的直接结果、并不具体说明在这种情况下线性(什么是 AOL)输出信号是如何的-请参阅下文。

    总之、在25摄氏度时、我希望电路在上述条件下能够正常工作、但如果您需要在不同的温度下运行、我建议使用 OPA196等我们的轨到轨运算放大器之一。