This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:使用单端电源时、输入共模闭合至 V-时的偏移为0v

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057314/lmc6482-the-offset-when-input-common-mode-closed-to-v--0v-when-using-single-end-supply

器件型号:LMC6482

设计

当使用 LMC6482作为电流感应放大器、使用单电源(0 - 5V)且输入共模电压非常接近接地时、我们已经解决了一个问题。 偏移约为20mV (10V/V 时、输出约为200mV)、但数据表中未指定此规格。 我们只定义了电源中间的共模电压的偏移。

因此、如果我们在  共模闭合至 V-时有一些数据、我们需要您的帮助。  

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    您所指的20mV "偏移"不是真正的偏移电压、而是输出级非线性的副产品。 尽管 LMC6482被称为轨到轨输入/输出、而 LMC6482的输入共模电压范围是真正的轨到轨、但没有任何线性运算放大器可以在其输出端摆动到轨、因为这将不需要输出级中的电流。 如果您看看 LMC6482的输出范围、可以发现它与任一电源轨相差200mV 左右-请参阅下面的内容。  因此、如果您将输出驱动为零、它最接近接地的值为180mV、增益为10时将显示为18mV "偏移"。 实际上、它只是输出电压最小摆幅的1/10分压器。