This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:TL082-Q1和 LM358B 之间的差异

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082-Q1, LM358B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055722/tl082-q1-the-difference-between-tl082-q1-and-lm358b

器件型号:TL082-Q1
主题中讨论的其他器件: LM358B

大家好、

我的客户遇到这样的问题:TL082-Q1 -VIN 端的示波器测试存在干扰波形、LM358B 上的-VIN 端测试没有干扰波形、解决方案是将示波器与大电阻器串联测试、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    这听起来可能是稳定性问题、但我需要更多信息来确认。  您能否分享运算放大器原理图?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    请参阅附件。  客户正在 TL082-Q1和 LM35558B 之间切换。

    这种可能性是由于这两者的生产过程不同。  TL082-Q1是 FET、 LM35558B 是 BJT。  TL082-Q1具有更高的输入阻抗、更容易受到干扰?

    客户使用此 AMP 的功能是以反比方式降低电压,根据此应用,输入端是否需要 更强的抗干扰能力?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hazel、

    您能否在其中添加更高分辨率的原理图照片? 我无法读取任何组件值。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    我有几个后续问题:

    看起来两个通道非常相似、但只有正输入端具有不同的电阻。 我想他们在两个渠道上都看到了这个问题吗?

    - VSN_SW、VSP_SW 和 VGL 的电压是多少?  

    -我假设 VSW_DET = 1.3V 且 VGL_DET = 1.66V?  

    我想知道、包含示波器探头所引入的电容是否会导致系统不稳定。 您是否注意到在-VIN 上使用示波器探头与没有探头时系统的性能差异?  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    -只有  TL082-Q1存在此问题。

    -VSN_SW=-6.5V、  VSP_SW=6.5V、 VGL=-10V

    是、  VSW_DET = 1.3V 且 VGL_DET = 1.66V

    -示波器探针引入的电容似乎会导致系统不稳定、 当探针和测试点之间串联一个大电阻时、问题消失

    我的困惑点是、如果测试异常是由制造过程引起的、这是否意味着 FET 更容易受到干扰、我们建议客户更多地使用 BJT?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    我本来应该更清楚地说明我的第一点。 我想问 TL082-Q1的两个通道是否都存在此问题?  

    [引用 userid="495731" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055722/tl082-q1-the-difference-between-tl082-q1-and-lm358b/3909033 #3909033"]我的困惑点是、如果测试异常是由制造过程引起的、这是否意味着 FET 更容易受到干扰、我们建议客户更多地使用 BJT?

    不一定。 运算放大器的设计用途不同。 带宽、输出电流等因素会改变一个运算放大器的稳定性。  这就是在电路上运行稳定性分析很重要的原因!  

    客户是否有一个低电容探针、可用于验证是否确实是导致此振荡的探针?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    TL082-Q1的两个通道都存在此问题。

    [引用 userid="322218" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055722/tl082-q1-the-difference-between-tl082-q1-and-lm358b/3909149 #3909149"]客户是否有一个低电容探头、可用于验证是否确实是导致此振荡的探头?  [/报价]

    不、在电阻器解决问题后、他们会更愿意了解原因和随后的选择类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    如果正是探针的电容导致了这种振荡、则客户的下一个选择是确定他们是否可以继续使用了解这一点的 TL082-Q1。  

    此致、

    Robert Clifton