This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:电路检查!!

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC1411, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056863/iso124-circuit-checking

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: AMC1411ISO224

大家好、

您能否帮助检查此电路设计是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    不、很抱歉、但这不起作用。  ISO124需要两个双极电源用于输入和输出级、这些电源的最小电压需要为4.5V。  VSX 不能接地。  如果这是一种新设计、并且您需要 ISO124封装提供更宽的间距、我建议您查看 AMC1411。  AMC1411可在隔离栅两侧的3.3V 电压下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户更改了解决方案、请帮助进行仔细检查!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正确、ISO124在+12V 电源下工作正常.... 周围有较新的芯片。 例如 ISO224。

    我用 ISO224取代了 ISO 124、取得了巨大成功。 我必须馈入具有差分输入的24位 ADC

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    假设 VNEG 相对于引脚8为0V、您在电路板的某个位置具有适当的旁路、并且您的输入电压不超过 AMC1411的限值、这看起来不错。