This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:查找轨到轨 OPA IC

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, LMV821-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055633/tlv9051-find-rail-to-rail-opa-ic

器件型号:TLV9051
主题中讨论的其他器件: LMV821-N

你(们)好

请帮助确认 LV9051IDCKR 是否适合替代 LMV821SQ3T2G 、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉参考工具 显示 TLV9051是一款直接替代产品。

    LMV821-N 网页指出、TLV9051 "可直接替换为与比较器件相比的功能升级版本。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    有关 LMV821和 TLV9051的比较、请参阅下表。 但是、我查看了该页面、并注意到 DCK 封装已缺货。 您能否提供系统规格或电路、以便我可以帮助您找到符合您系统要求的库存器件?

    ►器件型号 LMV821 TLV9051
    通道计数 1 1
    与范围间的关系 2.5V 至5.5V 1.8V 至5.5V
    GBW (MHz) 5.5. 5.
    µs 率(V/μ s) 1.9. 15.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 3.5. 1.6.
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) -- 0.5.
    轨到轨 输入到 V-、输出 输入、输出
    Iq 典型值(mA) 0.3. 0.33.
    VN (nV/√Hz) 16. 20.
    ISC 典型值(mA) 56. 50
    偏置电流(最大值)(pA) 120000 --
    工作温度(°C) -40至125 -40至125

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您进行的详细比较、

    TLV9051的压摆率太慢

    您能不能推荐与 lmv821和引脚对引脚规格相似的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9051的压摆率快得多、而不是慢得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    TLV9051的压摆率快于 LMV821。 您能帮我提供有关应用的更多信息、以便我找到合适的替代器件吗?

    有用的规格是(但不限于)  

    • 通道计数
    • 与范围间的关系
    • GBW (MHz)
    • µs 率(V/μ s)
    • Vos 最大值@ 25oC (mV)
    • Vos 漂移、µV 值(μ V/oC)
    • 轨到轨
    • Iq 典型值(mA)
    • VN (nV/√Hz)
    • ISC 典型值(mA)
    • 偏置电流(最大值)(pA)
    • 工作温度(°C)

    在不了解应用的情况下、我可以为您提供的最好的器件列表是我们采用 DCK 封装的器件。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#~p2954=SC70 

    最棒的
    Jerry