This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:电源隔离

Guru**** 2770725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056796/tlv7041-supply-isolation

器件型号:TLV7041

您好!

从数据表中可以看出、Vin 规格为 VCC + 0.1V、在我的设计中、Vin 电源可能会先于 VCC 提供。

1) 1)是否在 VCC 可用之前断开接地、从而能够保护运算放大器? 如下所示。 如果没有接地基准、Vin 是否会损坏 器件?

2) 2)根据上述配置、在没有 VCC 和接地的情况下、当 Vin (引脚3处)=5V 时、我是否会在输出引脚1处看到任何电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日元

    感谢您发帖。 好消息是、无论 VCC 是否存在、该系列比较器都可以在输入端提供高达6.5V 的电压、而不会损坏。 我们称之为失效防护输入。 您所指的 VCM 适用于 EC 表上的规格得到保证的正常工作范围。 听起来、您的主要问题是在没有 VCC 的情况下损坏器件和输出状态。 在输出方面、在 VCC 达到工作电压范围之前、输出将为高 Z。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的好消息。 在没有 VCC 电源的情况下、Vin (+或-)暴露在小于6.5V 的电压下的时间是否有限制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的后续问题。 没有时间限制。 很高兴这将对您的应用有所帮助。 似乎您有一个独特的用例。 如果您不介意、我可以离线跟踪了解更多信息。  
    卡盘