This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:针对 MOto 应用的电流测量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056119/opa2192-q1-current-measurement-for-moto-application

器件型号:OPA2192-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA192OPA388

尊敬的专家:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054256/opa2192-q1-current-measurement-for-moto-application/3902768#3902768

跟进上述连接链接、Vcc18和 Vee18均为+/- 18V、对吧? 我可以将其更改为+3.3V 和 GND 吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    首先、OPA192的额定工作电源电压低于+/-2.25V (+4.5)、因此它不能用于由+3.3V 电源供电的电路。Michael 提到的 OPA388等低压运算放大器可使用+3.3V 的单电源。其次、 将电源从+/-18V 降至单个+3.3V 电源将 极大地改变输出电压(Vo)摆幅范围。 必须根据  大幅减小的 Vo 输出范围来评估差分输入电压范围、共模输入电压和增益。

    一旦您决定了低电压运算放大 器、此设计应使用您需要确保电路仍然满足所需的性能水平。 为了 确保 运算放大器在 其指定的线性工作范围内运行、可能需要进行一些更改。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您的反馈。

     对于 Michael 向我推荐的电路,我的理解是:

    1.需要+18V,因为输入端有+12V 共模电压。

    不需要-18V、因为提供的基准电压为1V、可保证输入端不存在负电压。 在1V 电压附近、信号摆幅为+/-10mV*50。 因此、GND 足以替代-18V

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    共模电压是施加到运算放大器两个输入端的平均电压、即 Vcm =(Vin+ Vin-)/2。 因此、如果您查看我根据原理图创建的 TINA 电路、VCM 约为19.6mV、远低于您提到的12V。 现在、如果原理图中的输入电压发生器  提供的电压高达+12V、则运算放大 器的线性 VCM 范围将需要包含正电源(V+或 Vcc)的+12V 电压。 OPA192 VCM 范围为(V+)+ 0.1V、但出于实际目的、V+应高于最大预期 VCM。

    是的、  施加的 VCM 和差分电压会导致输出电压为正并且高于 OPA192的 Vo 下限。 因此、该电路可由单个正电源供电、GND 提供 V2不会变得过高。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_diff_5F00_cir_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    非常感谢