This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:–48V 隔离式电信电流、电压和功率感应参考设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00313, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055648/ina226-48-v-telecom-current-voltage-and-power-sense-with-isolation-reference-design

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:TIDA-00313

大家好、
我们根据 TIDA-00313设计了隔离式电压监控系统。 下面我对这一点也有一些疑问。
1)我们是否需要为 INA226与 ISO VCC1连接+V 外部电源? (连接到4.7V 齐纳二极管的 VS 和 Vcc 都将在-48和 GND 之间产生43.3V 的电压差,这是否足以应对 Vs?)
2) 2) TIDA 设计指南(图2)和 TIDA 原理图中的-VIN、+VIN 和 Vbus 底部电阻器连接不同。 哪个适用于-48V。
3)请找到所附的图表供审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    我正在查看您的问题、并将在一天结束前回复。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 建议将隔离式的 Vs 和 VCC1连接到相同的电压。 48-43.3 = 4.7V、这是 INA226的有效电源电压。
    2. VBUS 引脚的电阻分压器电路可连接至-48V 电压轨(IN+)或 IN-引脚。 这两种情况都是有效的、因为它们基本上是相同的电压、唯一的差异当然是分流压降。 如果您想通过电阻分压器感应此泄漏电流、请将其连接到分流器的内侧、以便泄漏电流流经分流器、并包含在总负载电流感应中。 如果您不想感应此泄漏电流,请将其连接到分流器的 IN+侧(-48V 电压轨),使其不会流经分流电阻器。
    3. 该原理图仅出现一个错误即可正常工作。 您不应使用任何电阻上拉或下拉地址引脚(A0和 A1)。 它们应该是0欧姆电阻器或直接走线连接。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter liya、

    感谢您的宝贵答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。