This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220AIDGSR 布局

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056276/ina220-ina220aidgsr-layout

器件型号:INA220

尊敬的团队:

 

如果我在+CPU_VDD 上有20A 输出、那么 INA220AIDGSR VIN+和 VIN 上的布线宽度是多少? 谢谢你。

非常感谢、

Jimmy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    最小宽度、例如10mil、可用于从分流电阻器到输入引脚的走线。

    如果您是指载流路径、则可以使用第三方计算器进行估算。 例如、这里是一个来自 高级电路的电路。

    此致、Guang