This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:OPA4277MDTEP 温度周期/热冲击

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052266/opa4277-opa4277mdtep-temperature-cycle-thermal-shock

器件型号:OPA4277

我希望验证  OPA4277-EP 高精度运算放大器系列的 OPA4277MDTEP。

我需要用于温度循环或热冲击的测试设置信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    这些信息可能很难找到。 OPA4277MDTEP (OPA4277-EP)开发由 几年前解散的不同 TI 部门进行处理。 我们没有收到关于原始资格如何完成的任何信息。

    我已联系我们的质量和可靠性工程部门、询问他们是否对 OPA4277-EP 温度循环或热振动电路有任何了解。 我们将查看它们是否随附任何内容。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、您好、您是否听说过 qual 和 reliability? 我确实需要验证终端的组件是否适用于我们的应用;如果您与我们分享我们执行了哪些测试设置来验证它们是否有助于我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    如果您要求提供温度循环和热冲击测试的具体细节、可能很难找到。 所有采用增强型产品(-EP)等级的 IC 都将满足以下链接中所示的最低要求。 您可以在的第3页上找到以下信息、这些信息来自 《TI 航天、航空电子设备和国防组件指南》(TI 针对这些产品中的应用调整了工业测试标准)。  

      

    https://www.ti.com/lit/sg/slyc143e/slyc143e.pdf?ts=1637202298948&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA4277

    如果我能够帮助您提供更多信息、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我打电话来看看我能找到的 OPA4277-EP 温度循环和热冲击暴露的相关信息。 这些器件只需装入金属托盘、托盘则装入温度室进行热曝光。 它们不在插座中且未通电。 前置和后置电气测试 使用 产品的标准生产测试。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您曾提到过"电气测试前后 使用 产品的标准生产测试。";我是否可以使用这些标准生产测试设置?

    最棒的

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    TI 将 其产品所用的测试方法和电路视为 TI 知识产权、因此无法提供有关特定 OPA4277-EP 测试电路和方法的信息。

    我可以推荐的最佳资源是一系列 EDN 杂志文章、这些文章涉及运算放大器测试、"运算放大器测试的基础知识、第1部分:电路测试关键运算放大器参数"、由我们的精密放大器团队创建:

    https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-1-circuits-test-key-op-amp-parameters/

    本文有四个部分、第一篇文章的底部是"供进一步阅读"下列出的美国国家半导体论文。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程