This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:无论 RAM 值如何、输出电压均为-135mV

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1053570/pga308-vout-is-outputting--135mv-regardless-of-ram-values

器件型号:PGA308

你(们)好。

我使用 TI USB DAQ 和 PGA308EVM 软件在我们自己的 PCBA 上对 PGA308进行编程。 我能够使用 GUI 对 PGA308进行编程、并验证 RAM 值是否发生变化、但无论增益如何、Vout 值都保持为负值。

Vin 1和 Vin 2的 Vdiff 输入约为0.4mV。

我认为 PGA308应该不能输出负电压、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanisius:

    PGA308输出摆幅由器件电源决定。  输出摆幅限制取决于电流负载条件、例如、它规定在驱动4mA 负载时比 GND 高100mV、比 VS-100mV (除非受到过/欠量程设置或 VCLAMP 引脚的限制)。  在默认配置下的 PGA308EVM 上、该器件由一个单极电源供电、Vs=5V、GND=0V;因此、该器件无法输出与其接地引脚相关的负电压。

    由于此问题发生在定制 PCB 板上、请提供以下信息:

    1) 1) 请提供 PCBA 板的完整原理图。   另请包含一个图、其中显示了 PCBA 板与 USB-DAQ 之间的所有连接。  请确认 USB -DAQ 跳线配置如下图所示。

    2) 2)澄清了您是使用外部传感器产生输入电压还是使用 USB-DAQ 传感器仿真器电路。 如果使用外部传感器、请显示所有传感器连接 、包括激励、传感器 GND 连接和 PGA308输入的信号连接。  如果使用 USB-DAQ 传感器仿真器、请显示 PCBA 上的传感器仿真器电路以及自定义 PCBA PGA308输入与 USB-DAQ 之间的连接。

    3) 3)您是使用外部仪表测量 Vout、还是使用器件的 Vout 和 GND 引脚、还是使用"方框图"中的 GUI?  如果您不使用外部仪表、请使用外部仪表直接测量 PGA308 Vout 引脚处的电压。   确保将电压表测量值参考 PGA308 GND 引脚并确认 PGA308输出电压。

    4) 4)对于 PGA308 GND 引脚、0.4V 输入差分信号的共模电压是多少?  您能否使用外部仪表验证相对于 PGA308 GND 的 VCM 电压和使用外部仪表的 PGA308输入端的 Vdif 电压?  

    5) 5)请详细了解您正在编程的寄存器设置、以及您打算使用4线或3线配置的输出电压模块;或者、如果这是电流输出模块。  阐明 了您打算使用的 PGA308设置: 前端增益、输出放大器增益、粗调和精细偏移、GDAC 精细增益设置、OVERSCALE 设置等

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanisius:

    PGA308输出摆幅由器件电源决定。  输出摆幅限制取决于电流负载条件、例如、它规定在驱动4mA 负载时比 GND 高100mV、比 VS-100mV (除非受到过/欠量程设置或 VCLAMP 引脚的限制)。  在默认配置下的 PGA308EVM 上、该器件由一个单极电源供电、Vs=5V、GND=0V;因此、该器件无法输出与其接地引脚相关的负电压。

    由于此问题发生在定制 PCB 板上、请提供以下信息:

    1) 1) 请提供 PCBA 板的完整原理图。   另请包含一个图、其中显示了 PCBA 板与 USB-DAQ 之间的所有连接。  请确认 USB -DAQ 跳线配置如下图所示。

    2) 2)澄清了您是使用外部传感器产生输入电压还是使用 USB-DAQ 传感器仿真器电路。 如果使用外部传感器、请显示所有传感器连接 、包括激励、传感器 GND 连接和 PGA308输入的信号连接。  如果使用 USB-DAQ 传感器仿真器、请显示 PCBA 上的传感器仿真器电路以及自定义 PCBA PGA308输入与 USB-DAQ 之间的连接。

    3) 3)您是使用外部仪表测量 Vout、还是使用器件的 Vout 和 GND 引脚、还是使用"方框图"中的 GUI?  如果您不使用外部仪表、请使用外部仪表直接测量 PGA308 Vout 引脚处的电压。   确保将电压表测量值参考 PGA308 GND 引脚并确认 PGA308输出电压。

    4) 4)对于 PGA308 GND 引脚、0.4V 输入差分信号的共模电压是多少?  您能否使用外部仪表验证相对于 PGA308 GND 的 VCM 电压和使用外部仪表的 PGA308输入端的 Vdif 电压?  

    5) 5)请详细了解您正在编程的寄存器设置、以及您打算使用4线或3线配置的输出电压模块;或者、如果这是电流输出模块。  阐明 了您打算使用的 PGA308设置: 前端增益、输出放大器增益、粗调和精细偏移、GDAC 精细增益设置、OVERSCALE 设置等

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanisius:

    我假设问题已解决、我将关闭此主题。  但是、如果您有疑问、请随时发帖。

    谢谢、此致、

    Luis