This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:LM258A VOL 问题

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258A, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055796/lm258a-lm258a-vol-issue

器件型号:LM258A
主题中讨论的其他器件: TLV9352

尊敬的先生:

Delta 报告了 LM258A VOL 问题、如下所示:

 原理图电路

R911 = R914 = 4个串联750k Ω 电阻器+ 365K Ω 电阻器

2. LM258A 的输出波

黄色的一个(CH1) 是 LM258A 的输出、 它的输出为570mV、GND 的余量太大、 LM258A 的电源为+12V、 而 CH4是 AMP 的输入。

使用 TLV9352替代 LM258A 时的输出波

1280

然后 返回查看 LM258A 的数据表 、https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm258a.pdf、 第16页:

要使用0欧姆电阻器替代 C919 (4n7)电容器、则 RL = 100 + 1.5k = 1.6k 欧姆、这符合 LM258A 数据表中的测试条件、 遗憾的是输出也被钳位到570mV。

请您与我分享 VOL 测试方法、 我将在 TI 上海实验室进行测试、或者让我输入您的地址、 我将尽快向您发送2个 LM258A IC。

美好的一天!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM258A 没有轨到轨输出。 RL 不是串联电阻器;VO 规格通过连接 kΩ 到接地端的10k Ω 电阻器进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我要求 Delta 让 LM258A 的输出打开、 输出电压也会达到570mV。

    现在、如何了解负电源轨 Vs=5V、RL<= 10kohm 的测试条件?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要求 LM258A 低于570mV、则需要一个连接到负电源轨的下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    请参阅以下有关使用 LMx58内核器件进行设计的应用手册、特别是图3-2。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277a/sloa277a.pdf 

    最棒的
    Jerry