This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2541:输出保护容差

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2541, OPA2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056001/opa2541-output-protection-tolerance

器件型号:OPA2541
主题中讨论的其他器件: OPA2544

在有关输出保护的数据表中、我们需要使用肖特基二极管来保护输出电压超过电源电压。 是否存在输出电压的容差水平、例如、如果运算放大器的电源轨为+11.5V、则由于在这种情况下存在雷击等外部条件、电压可能超过11.5V、 我们正在按照建议使用二极管、但它会根据电流增加一些正向压降、并且不会恰好为11.5V (如下面的 ckt exapmle 中所示)。 考虑到这 一点、是否存在+容差限制? 如何针对 OPA2541器件数据表(+2V 容差)获取它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephanie、

    肖特基二极管充当放置在 OPA2541输出晶体管上的钳位器、旨在在电感负载产生反电动势时对其进行保护。 如果发生这种情况、相应的肖特基会正向偏置、并将受影响的输出晶体管上的电压钳制到二极管的正向电压电平。

     选择肖特基二极管是因为其正向电压较低。 实际上、在宽电流范围内、其正向电压将介于0.2V 至0.5V 之间。  这足够低、因此 OPA2544输出晶体管应受到良好的保护。 由于所有功率肖特基二极管都表现出低正向电压特性、因此实际上并不存在容差要求。  

    OPA2541数据表是在几十年前开发的、现在我们建议在每个电源引线到接地之间添加一个瞬态电压抑制器二极管(TVS)。 这些二极管是输出反电动势保护二极管的补充。 它们将钳制来自电源线的任何过高的电压瞬变。 下面、我展示了一个功率运算放大器的示例、该放大器具有输出钳位二极管和 TVS 二极管。

    选择 TVS 二极管时、应确保它们在正常工作条件下处于关闭状态、但在瞬态电压高于工作电平几伏时导通。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程