This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309AIPW

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309-HT, PGA309EVM-USB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055430/pga309-pga309aipw

器件型号:PGA309

你(们)好

我是航空航天行业应用的主要传感器供应商。

我们已经评估了环境中的行为组件及其精度性能、并希望将其引入我们的生产中。

我们有 DO254规格要求、该标准定义了一些组件系列:简单、复杂和高度复杂。

当组件可视为简单组件时、DO254不适用。
例如、如果我选择一个德州模数转换器、则认为它很简单、DO254不适用、我可以在要求 DO254的应用中使用它。

我知道、该组件的设计并未符合航空电子设备硬件和软件的 DO254标准。 您没有 DO254开发之后需要的证据。

不过、如果我能够证明 PGA309很简单、那么就可以选择它并继续。

如果组件基于微处理器、则 DO178适用(申请被拒绝)
如果组件是 FPGA、则 DO254适用(申请被拒绝)

这里的组件是 SOC,我没有 PGA309硬件的详细信息,所以我无法对它进行分类。

有关 PGA309简单方面的第一个分析可以基于其硬件架构。

一个重要的点是扫描床工作原理。

我可以想象、德州仪器(TI)创建了一个乘法器/加法器、用于计算所测温度的正确增益和偏移(很难创建分频器)。

您能否分享有关硬件结构的内容?

感谢您的支持

Chesneau Jean-François á lez

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯诺、您好、

    如前所述、PGA309未通过 DO254等航空航天认证、因为 PGA309符合半导体行业标准。  PGA309在发布时符合针对通用商用集成电路定义的 JEDEC 行业标准。 有关资质认证的详细信息、请参阅以下链接: PGA309标准概要。 该器  件还具有扩展温度范围版本、PGA309-HT 的额定扩展温度范围为-55C 至+150C。  有关资质认证的详细信息、请参阅以下链接: PGA309-HT 质量摘要

    PGA309用户指南、在简介部分和部分1.1 PGA309功能说明 P11-P14提供 了器件的详细功能图说明。  PGA309EVM-USB 评估板支持 PGA309开发。  GUI 软件包括一个"方框图"部分、用于演示硬件。   EVM 软件例程上的"Auto-CAL"会在 温度范围内对桥式传感器执行校准。 内置传感器仿真器允许您在连接真实传感器之前使用仿真传感器进行校准。  硬件还允许连接外部桥式传感器。

    谢谢、此致、

    Luis

    从 PGA309用户指南的第12页1.1、功能说明中

    从第1.1节中删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    谢谢

    SOC 关于 PGA309的含义是什么?

    具体而言,您能否确认没有任何嵌入式软件、埋入代码?

    Rgds

    Jean-François è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    PGA309 本质上是 一个具有偏移、增益/量程调节和传感器线性化的可编程增益仪表放大器、提供量程/偏移的温度校准。  它提供内部/外部温度测量功能、故障检测和数字校准。   该器件依靠单独的外部存储器 EEPROM IC 来存储器件设置和校准系数查找表。  

    如 PGA309用户指南第1-1部分的方框图所示、此器件组装有内部可编程增益仪表放大器和运算放大器、用于增益和偏移调节的内部 DAC、多路复用器、一个用于温度感测的 ADC、一个内部温度传感器、一个电压基准、并且支持两个数字接口: 与 UART 兼容的单线制接口和标准的双线制接口。  该器 件包含用于内部状态机的数字控制电路和用于支持校准查找表的数字电路。

    该器件在内部状态机和 RAM 控制下运行、其中 PGA309查找逻辑包含一个线性内插算法、用于在存储的温度指数之间进行精确的 DAC 调整。  该器件依靠外部 EEPROM 来存储所需的 PGA309设置和相应的温度系数、以便进行微调增益和微调偏移。 每次温度 ADC 读取温度时、查找表逻辑都会读取存储在外部 EEPROM 上的系数、以便为精细增益和偏移 DAC 提供适当的值、从而消除传感器非理想温度特性的影响。  然而、PGA309不包含一个可编程处理器并且不包含嵌入式软件。  

    谢谢、此致、

    Luis