This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:LM139J/883与 LM139JB

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052728/lm139aqml-lm139j-883-vs-lm139jb

器件型号:LM139AQML

LM139J/883与 LM139JB 有何区别?  我使用 LM139JB 10次、并发生随机故障。  当我将该器件替换为 LM139J/883时、它现在在10块电路板上的工作时间达到100%。  这是唯一的变化。   

传播延迟、失调电压/电流方面似乎存在差异(查看数据表时)。  它们均位于 SMD 5962-87739下。  我希望大家有信心地认为、虽然这两个器件都是 QML 器件、但在给定特定设计约束/条件下、它们的微小差异可能会导致不同的行为。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    最大的区别在于、它们是两个不同公司(当时)在两个不同流程上的两个不同器件。

    LM139J/883是前美国国家半导体器件(仍在 NSC 流程下制造)。

    LM139JB 是德州仪器(TI)的原生器件。

    两者均符合基本 SMD 规格、但在极端工作条件下会有差异。

    什么是失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     信号在100us 内从大约9V 衰减到0V、我们希望比较器状态与阈值相比发生变化。  输出改变状态用一个"定时器"跨越。  如果在不正确的时间发生交叉、我们将无法通过测试。  它看起来像是一个时序问题、我们过于接近裕度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    什么是电源电压和阈值电压? 输入或输出端是否有任何"滤波器"电容器? 如果超出输入范围、响应时间可能会受到负面影响。

    您能否发送原理图、还可能发送示波器照片?

    如果您不想公开发布信息、我可以通过您注册的电子邮件联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide

    我正在关闭该主题、因为有一段时间没有新帖子。  如果需要进一步支持、请回复或随意打开新帖子。

    谢谢

    卡盘