This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:最大输出电压摆幅

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055854/lm358b-maximum-output-voltage-swing

器件型号:LM358B

大家好、

阅读以下链接文档时、有两个问题:

https://www.ti.com/lit/an/sloa011b/sloa011b.pdf

VO≤+ VCC–VR1–VBEQ6–VSATQ6和 VO≥–VEE + VR2 + VBEQ7 + VSATQ7

三极管 VCE 电压的饱和电压降吗? 如果是、 则不应减去 VBEQ 电压

2. 为什么 VBQ6可以达到的最大值是+VCC?  VCC 和 VBQ6之间有一个电流源

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Q4是 PNP、而 Q7是 NPN、则 VCE 至关重要。 但这两个晶体管是常见的集电极放大器、因此输出必须至少高于/低于基极。

    LM358B 的制造方式不像这样准确。 有关详细信息、请参阅 《LM324/LM358器件应用设计指南》的第3节。