This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP324:OPAMP 输出漂移高电平

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP324, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055595/lp324-opamp-output-drifts-high

器件型号:LP324
主题中讨论的其他器件: LM324

我将使用 LP324的几个通道作为通过分压器传入直流信号的缓冲器(下面包含的图像1)。  运算放大器由+24VDC 单电源供电。  其输出通过低通滤波器到达 Atmega16A 上的 ADC 引脚、其 ADC 输入电路如下所示(图2)。  当"SigIn"接地时、ADC 测量值大约为250-300mV。  在"R1"任一侧放置万用表时、我 可以观察到信号衰减到大约50mV、这可以在 ADC 开始使用万用表进行实物测量时得到确认。  在直流模式下、也可以在示波器上观察到这一点。  我们换用了 LP324运算放大器以获得更好的规格、问题消失了。  此外、如果我们将一个100k 欧姆电阻器与 C1并联、问题似乎就会消失。  如果我们删除"C1"、电路 将根据 ADC 的采样频率振荡。

我想使用 LP324、我觉得将100k 欧姆电阻器与"C1"并联可以解决这个问题、但鉴于我对运算放大器规格的了解有限、我无法得出这样的结论。

能否有人为我介绍一下为什么运算放大器的输出似乎会浮动到250mV 至300mV 范围内的直流电压、直到施加某种负载(甚至是万用表)?  此外、您能否向我指出 LP324数据表中的规格、该规格有助于对此进行描述?  如果您需要更多信息、请告诉我、我已经在这里工作了几天、想决定为什么要这么做、我已经做了很多不同的测试、我只注意到我认为最有帮助的测试。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP324 (如 LM324)不具有轨到轨输出;它无法将其输出下拉至 GND。 外部下拉电阻器可以提供帮助。

    使用搜索功能查找低功耗24V R2R 运算放大器:
    www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=4;4&p1261max=24;180&p78=Out&p1typ=0.00032;0.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到灌电流电压参数高达1V,但也注意到“包括接地的输出源范围”。 您能解释一下这种说法是什么意思吗? 是否有技术原因100K 下拉电阻似乎可以解决问题(例如、我们能否依靠它来继续解决问题)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该语句仅可在 LP324-N (非 LP324)数据表中找到。 这意味着、当输出拉取(不灌入)电流时、电压可下降至 GND。 换句话说、您需要一个连接到 GND 的电阻器(或另一个负载)。

    图14显示了灌电流时、输出保持在接地电平以上。 第2页的简化版原理图显示输出通过 PNP 晶体管灌入电流、因此始终具有发射极基极电压。