This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:用于高侧交流电流测量的 INA849单电源

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054793/ina849-ina849-single-supply-for-high-side-ac-current-measurement

器件型号:INA849

您好!

我想使用 INA849在100kHz 至大约6MHz 的频率范围内构建高侧电流测量。

它在电源为+/-15V 时工作正常。 要使用+36V 的单电源、我必须如何更改电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果我正确理解模拟工程师计算器中隐含的10V 的 VCM、下面是交流电流测量仿真。  

    请注意 INA849中的大信号 BW 限制,如图7-33所示,请参阅上面捕获的图像。

    我移除了 INA849中的1kΩ 分压器并替换为100kΩ 或更大(或者您也可以完全移除100kΩ)。 除非分压器完全匹配、否则 IAS 前面的分压器可能会导致不必要的差分输入误差。 如果您想衰减输入信号、可以将 Rsense 电阻器从100mΩ Ω 降低到50mΩ Ω、或者将 INA849的增益从100降低到50V/V   

    封闭是 Tina 仿真。  

     e2e.ti.com/.../INA849-6MHz-11172021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速回答!




    我想我的第一篇文章中缺少的信息是来自电压源 VG1类似的放大器的激励。

    来自放大器的信号具有20Vp-p 和20Vdc。 那么、我想我的 VCM 大约是20V、对吧?

    因此、我尝试了您建议的方法、但遗憾的是、成功有限:

    我尝试通过限制放大来解决高频下的大信号响应受限的问题(感谢提示!)。 但我的输出电压严重失真。

    我将1k 电阻留在这里、因为数据表建议使用它们作为输入偏置返回路径。 我是否误解了数据表中的该部分?



    感谢您的支持!  

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我不清楚之前的电路打算做什么。  

    下面是电流仿真。 请注意 VCM 模式。 直流电压下的 VCM 为20V、但(直流 VCM)+输入摆幅超过36VDC 或电源轨。 VCM 范围在下图中捕获。  

    封闭的是仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA849-6MHz-11182021.TSC

    关于输入偏置返回路径、输入具有接地路径、因此它仍然正常。 如果输入是浮动的、则需要提供接地路径、如上图捕获中所示。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我希望你的问题得到解决。 我将关闭此查询。 如果您有其他问题、可以重新打开该主题或通过 E2E 论坛创建新主题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    感谢您的启发说明!

    为了适应放大器的指定 VCM 范围、衰减的现实程度如何?

    它可以使用良好的 SMD 电阻器来完成、还是必须在一个封装(如 lt5400)中采用激光修整电阻器网络? TI 是否有衰减器或电阻器网络或任何适合该用途的器件?

    此致、

    Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    它可以使用良好的 SMD 电阻器来完成、还是必须在一个封装(如 lt5400)中采用激光修整电阻器网络?

    是的、为了保持 INA849器件中的高 CMRR、您必须使用经过精密修整的电阻器网络。 目前、我们没有如您所示的分立式匹配电阻器封装。 TI 在差分放大器中集成了这些匹配电阻器网络。 随函附上有关该主题的 E2E 讨论参考

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/difference-amplifiers-the-need-for-well-matched-resistors

    我建议使用差分放大器来衰减您的输入感应电压。 您也可以使用我们的电流分流监控器来完成相同的任务。 或者、如果您能够将电流分流器移至电力线高侧和低侧之间的位置、其中 VCM 在 INA849器件范围内运行。  

    以下是差分放大器的高 VCM 建议、如 INA592INA149INA597 等。 我们有一系列适用于各种应用的差分放大器、您可以在下面的链接中找到它。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/difference/products.html#p4min=80;90

    以下链接 是差分放大器中集成的电流分流监控器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#p2192=Integrated%20Shunt

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/power-current-monitors/products.html#p726max=40;48&sort=p726max;desc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond