您好!
我想使用 INA849在100kHz 至大约6MHz 的频率范围内构建高侧电流测量。

它在电源为+/-15V 时工作正常。 要使用+36V 的单电源、我必须如何更改电路?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
如果我正确理解模拟工程师计算器中隐含的10V 的 VCM、下面是交流电流测量仿真。

请注意 INA849中的大信号 BW 限制,如图7-33所示,请参阅上面捕获的图像。
我移除了 INA849中的1kΩ 分压器并替换为100kΩ 或更大(或者您也可以完全移除100kΩ)。 除非分压器完全匹配、否则 IAS 前面的分压器可能会导致不必要的差分输入误差。 如果您想衰减输入信号、可以将 Rsense 电阻器从100mΩ Ω 降低到50mΩ Ω、或者将 INA849的增益从100降低到50V/V
封闭是 Tina 仿真。
e2e.ti.com/.../INA849-6MHz-11172021.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
感谢您的快速回答!


我想我的第一篇文章中缺少的信息是来自电压源 VG1类似的放大器的激励。
来自放大器的信号具有20Vp-p 和20Vdc。 那么、我想我的 VCM 大约是20V、对吧?

因此、我尝试了您建议的方法、但遗憾的是、成功有限:
我尝试通过限制放大来解决高频下的大信号响应受限的问题(感谢提示!)。 但我的输出电压严重失真。
我将1k 电阻留在这里、因为数据表建议使用它们作为输入偏置返回路径。 我是否误解了数据表中的该部分?



感谢您的支持!
此致、
Stefan
您好 Stefan、
我不清楚之前的电路打算做什么。
下面是电流仿真。 请注意 VCM 模式。 直流电压下的 VCM 为20V、但(直流 VCM)+输入摆幅超过36VDC 或电源轨。 VCM 范围在下图中捕获。

封闭的是仿真。
e2e.ti.com/.../INA849-6MHz-11182021.TSC
关于输入偏置返回路径、输入具有接地路径、因此它仍然正常。 如果输入是浮动的、则需要提供接地路径、如上图捕获中所示。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好 Stefan、
它可以使用良好的 SMD 电阻器来完成、还是必须在一个封装(如 lt5400)中采用激光修整电阻器网络?
是的、为了保持 INA849器件中的高 CMRR、您必须使用经过精密修整的电阻器网络。 目前、我们没有如您所示的分立式匹配电阻器封装。 TI 在差分放大器中集成了这些匹配电阻器网络。 随函附上有关该主题的 E2E 讨论参考
我建议使用差分放大器来衰减您的输入感应电压。 您也可以使用我们的电流分流监控器来完成相同的任务。 或者、如果您能够将电流分流器移至电力线高侧和低侧之间的位置、其中 VCM 在 INA849器件范围内运行。
以下是差分放大器的高 VCM 建议、如 INA592INA149INA597 等。 我们有一系列适用于各种应用的差分放大器、您可以在下面的链接中找到它。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/difference/products.html#p4min=80;90
以下链接 是差分放大器中集成的电流分流监控器。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#p2192=Integrated%20Shunt
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond