This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:OPA2197的 PSpice 模型问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055476/opa2197-pspice-model-question-for-opa2197

器件型号:OPA2197
Thread 中讨论的其他器件: OPA197、PSPICE-FOR-TI

我从 TI 网站下载了 opa2197的 PSpice 模型并执行了仿真。

我谈到了运行新上传的模型时工具版本17.2关闭的症状。

张炳1的答复说,使用工具版本17.4。

相关信息请参见以下链接。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052755/opa2197-pspice-model-question-for-opa2197-single-supply?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=opa2197#

我为 TI 17.4安装了 PSpice 并运行 opa2197的 PSpice 模型。 但是、也会出现相同的关机症状。

请从 TI 网站下载 opa2197的 PSpice 模型并运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    我向我们的建模工程师咨询了这些问题、下面 是一个解决方法。  

    请选中仿真设置-事务下下图中突出显示的复选框:

    OPA197 仿真 正在工作、 如果反馈电阻较低、则假设为250欧姆而非1k 欧姆、无需自动收敛设置或上述 SKIPBP 选项。 或者将反馈电阻器从1k 欧姆增加 到1MEG 欧姆、则仿真 也会起作用。  

    单电源轨运算放大器配置的另一个提示:将 Vee 从0V 更改为-1mVdc、然后收敛非常快。 我认为这个问题与爪形曲线块相关、它尝试均衡流经1k 的接地节点电流和通过输入节点的高阻抗节点电流。

    下面是有关使用 PSpice 时收敛问题的一些提示。  

    e2e.ti.com/.../CDS_5F00_Support_5F00_PSpice_5F00_HowToResolveConvergenceError.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ray

    感谢您的支持。
    我已根据您的描述尝试运行它、但它仍在关闭。
    下图显示了 I 执行的电路和设置条件。

    请通过下载上传到 TI 网站的文件来查看问题。
    我个人不太理解。
    我正在运行从 TI 上传的文件、但未进行修改、但该文件无法正常工作。

    未对用户进行任何修改。

    似乎有必要再次下载上传的文件并检查是否有任何问题。

    感谢你的帮助。
    仍然存在相同的问题。
    请下载 TI 网站上发布的文件并查看问题。

    反馈电阻= 500欧姆

    SKIPBP 选件检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    我只需从 sboma34c.zip 文件再次下载准确的模型并上传*。DSN、我看不到您报告的问题、其中我将 Vee 配置为-18V 至-15V、-1V、-100mV、-10mV 和0mV。   

    我还 将 Vin+偏置电压 从0V 增加到0.5V、以便输入 VCM 在线性范围内工作。  

    您能否再试一次、看看单电源轨是否存在任何问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    如果您解压缩从 TI Web 接收到的文件并运行该文件、则关断的症状是相同的。
    我让其他人从 TI 网站上获取 opa2197 zip 文件并运行它。
    其他人的 PC 也以同样的方式关闭。
    从 TI 网站下载并试用该文件。

    我还尝试了:然后问题得到了解决。
    我在 PSpice for TI 工具中创建了一个新文件夹、然后创建了一个新项目。 然后、我绘制了与 opa2197示例文件相同的电路并执行它。
    运行正常、没有问题。


    我不知道有什么区别。
    如果我从 TI Web 收到它、则会出现关闭症状、并且当我创建并运行新项目时、不会出现问题。
    我也为其他人尝试过此变通办法。 它在其他人的 PC 上同样运行良好。
    希望您从 TI 网站下载 opa2197仿真文件并进行试用。
    我相信有人会遇到与我相同的症状。

    此致
    红吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honggyo、

    我可以将您的评论传递给我们的建模工程师、但是 PSpice 工具有时很容易崩溃。  

    我在另一台笔记本电脑上重复了您的过程、但我没有遇到您报告的问题。 从 zip 文件中打开工作文件后、我将其复制到一个文件夹中。 这是第二次尝试在 PSpice for TI 工具中重复此测试而不会崩溃。  

    你的观察是真实的、但我无法提供任何解释。 它可能与模型相关、也可能与操作系统相关、我不知道。 我分别使用英文版本的 Windows 7和 Windows 10来执行仿真。   

    我将关闭此查询。  如果您有其他问题、可以重新打开主题帖。  

    最棒的

    Raymond