This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TAS5825M 中双二阶滤波器的问题

Guru**** 2986720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055179/questions-about-biquad-filters-in-tas5825m

您好! 

我正在与 TAS5825M 合作、我有一些问题、如下所示。 希望收到您的答复。 谢谢!

1) 1)在 TAS5825M 双二阶的定点实现中、累加器使用了多少位
2) 2)是否可以访问这些双二阶滤波器的源代码
3)使用这些双二阶滤波器的最佳设置是什么、以便不发生溢出、例如输入数据范围(我是否需要标准化输入数据)和输入数据长度(如果使用了块处理)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

      我们使用32位定点计算输入信号。 我们不提供源代码、但我们为您提供了有关增益设置和块设置的文档、以避免在输出端发生任何削波。

    e2e.ti.com/.../General-Tuning-Guide-for-TAS58xx-Family.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道这些双二阶的系数采用 Q27格式。 但我的问题是 TI 代码中的累加器、是64位还是32位?

    此外、我在文档中看不到有关块设置的任何信息。 我可以将一个10、000个样本块放入双二阶中吗?

    谢谢你

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有两个蓄能器、每个蓄能器为68位。

    此致、

    Luis