This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高可靠性部件

Guru**** 2895500 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA305, PGA300, INA271-HT, XTR116, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055164/high-reliable-part

主题中讨论的其他器件:PGA305PGA300INA271-HT

各位专家:

你好。

我们希望您能帮助您寻找高可靠性器件、以便与我们进行此电流对话。

客户需要 使用我们具有 压力传感器(2线)的运算放大器测量压力、工作电压24V 直流、信号为4至20mA。

您是否也可以建议使用运算放大器器件和参考设计(如果可能)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PGA300或 PGA305确实提供了一个完整的系统、能够处理压力传感器输入和输出4-20mA 电流回路。 但是、我们没有针对此系列 PGA 器件的高可靠性选项。

    他们是在寻找 具有线性化的完整解决方案、还是只是尝试将压力传感器电压输出直接转换为4-20mA 输出?

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    谢谢。 客户实际上只是在其应用中要求使用"Emerson PT5N 压力传感器"的高可靠性 OP-AMP 器件。

    有什么解决方案吗?

    感谢您的支持。

    此致、
    Archie A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的澄清。 我将把这一情况传达给放大器团队的某个人、他们可以更好地帮助解决这一请求。


    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    也许回顾一下高可靠性放大器产品列表会有所帮助:

    https://www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/products.html

     、    

    有多个电流感应放大器列表、例如   

    INA193A-EP 
     。
     ~Leonard   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、Artzy、

    由于电流感应放大器的尺寸通常用于这些系统中、而其上的输入偏置电流的性质有所增加、因此在4-20mA 应用中通常不使用电流感应放大器、这看起来很直观。  

    对于 INA193-EP 或 INA271-HT、正常运行时生成的最小感测电压必须保持在20mV 以上、并且线性运行区域为20mV 至100mV、这意味着将在该处获得最准确的信息。 5Ω 应用基于将输入范围精确映射到线性工作范围的 Δ I 分流器、误差曲线如下所示:

    在考虑任何其他误差之前、仅从器件本身来看、对于 INA193-EP、测量4mA 时的误差为19.53%、在20mA 时降至4.03%。 INA271-HT 的错误不在图表中。  

     我们似乎已将精密放大器小组圈入讨论。 我想看看他们是否可以推荐在应用中表现更好的器件。 客户是否可以使用涵盖此处标准运算放大器输入共模范围的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    高度可靠的器件?  他们是在寻找 具有线性化的完整解决方案、还是只是尝试将压力传感器电压输出直接转换为4-20mA 输出?

    如果您谈论的是2线4-20mA 电流环路发送  器、XTR116/XTR117产品系列可能适用于该应用。 此外、我们还有其他集成 IC 产品、这些产品具有与模拟增益级集成的发送器、例如 XTR106、 PGA309 和其他用于压力传感应用的集成可编程2线发送器。  

    2线制变送器应用的用途是什么? 就高度可靠的器件而言、您能更具体吗? 您是指温度工作范围、长期稳定性数据和/或其他相关可靠性信息。 例如 、XTR117 已经通过了 IEC 61000-4-x 测试、它是可靠的并且不受 EMI/EMC 信号干扰、并且应该能够很好地在典型的工业运行环境中工作。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slau526/slau526.pdf?ts=1637359385654&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1637360256399&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最棒的

    Raymond