This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:VDD1和 VDD2启动序列问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055464/amc1301-vdd1and-vdd2-start-up-sequence-question

器件型号:AMC1301

大家好、

如果只有 VDD2具有3.3V 电压、并且 VDD1仍然没有电压输入。

在这种情况下,VOUTP 和 VOUTN 是否有风险?  

在这种情况下,如何让 VOUTP 和 VOUTN 输出为0V?  

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    AMC1301不存在加电排序要求。  请查看数据表的第9.3.2节和图48、VOUTp 和 VOUTn 将在 VDD1不存在时假定失效防护状态。