This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:高侧电流源

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054320/opa2192-high-side-current-source

器件型号:OPA2192

您好 TI 团队

1、有一个项目需要高侧电流源、我参考了线程 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031241/tipd102-high-precision-100na-300na-current-source/3813369?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Programmable%2525252525252520current%2525252525252520sources#3813369

2.我发现我的板仍然有一些问题。 当我将 DAC 设置为2V 直流时、第二级可实现驱动器的10.09XmA (X 是抖动位)、但测量 Q4_3的电压存在大纹波。 您能不能给出一些技巧来解决 这种现象。

DAC 信号来自 MCU DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6528673

    由于原理图的黑色背景、我很难读取您的原理图图像。 如果我不正确、请告诉我。  

    我检查稳定性、电路似乎在70度相位裕度下保持稳定。 请尝试以下操作。  

    第二级中的电流镜与第一级中的电流源重复。 请参阅圆圈标记。  

    我将感应电阻器从2kΩ Ω 更改为200Ω Ω、其中第一级从2Vdc 的输入电压提供10mA 的电流。 第2级还以恒定电流提供10mA 的拉电流。 如果负载 R1 发生变化、VF1也会由于10mA* 500Ω 而变化。

    当电路从1V<= Vin <=2V 进行仿真时、AM1中生成的电流与 Vin 信号呈线性关系。  

    BTW、RS2 = RS3 = 510Ω Ω、这是必需的。  

    是 Tina 仿真。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    e2e.ti.com/.../current_2D00_source-E2E-11162021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond  

    1.谢谢你的善意答复

    我检查稳定性、电路似乎在70度相位裕度下保持稳定

    >>可以提供一些技术文档来计算相位裕度、我想再次计算。

    更新原理图

    选择 NMOS 为 2n7002、PMOS 为 BSS84、那么该器件型号对于电流电路是可以的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingmeng、

    可以提供一些技术文档来计算相位裕度、我想再次计算。

    您应该能够通过以下链接了解如何检查相补角。 我们提供了一系列不同主题的视频剪辑。 运算放大器环路稳定性包含7个相关培训视频。  

    我的注入方法的回路稳定性与视频片段略有不同、但理论是相同的。   

    https://training.ti.com/zh-tw/ti-precision-labs-op-amps-stability-phase-margin?context=1139747-1139745-14685-1138805-13849

    除2N7002 NMOS 之外的工作电流源将不工作。  

    以下仿真根据您的要求进行、但 NMOS 使用的是 Si2304DDS 器件除外。  

    e2e.ti.com/.../current_2D00_source-V_2D00_to_2D00_I-11182021.TSC

    您需要在 RS2或510ohm 电阻器上施加大约0.5V 的压降、以便与第二级配合使用。 因此选择较低的 Rdson NMOS 至关重要。 我可能未从正确的制造商处选择正确的2N7002型号。 我从 Diode Incorp..  


    e2e.ti.com/.../OPA192--NMOS-2N27002-11182021.TSC

    所选的 PMOS 是 BSS84、那么该器件型号适用于电流电路吗?  

    BSS84似乎还可以。 封闭是采用 BW 和相位裕度仿真的 PMOS 器件示例。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-BW-Phase-Margin-PMOS-11182021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond