This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:TINA-TI 仿真-收敛问题错误

Guru**** 1823420 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BUF634A, THS3121, OPA564, THS3491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054833/ths3491-tina-ti-simulation---convergence-problem-error

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:TINA-TIBUF634ATHS3121OPA564

您好!

我正在使用 THS3591运算放大器并使用 TINA-TI 对低通滤波器进行仿真。  当我使用瞬态分析工具仿真滤波器结果时、我会遇到一个错误、提示"Convergence Problem。 检查分析参数!"

 

(这是我的电路的图像、但出于某种原因、我无法以更好的质量插入)。  

如何在 TINA-TI 中解决此误差或修改此电路以使其按设计工作? 之前的分析是使用 AC Transfer Characteristics 工具完成的、该工具生成了所需的波特图。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OpAmp_5F00_Sim.TSC

    附件是我的 TINA 文件、供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此仿真告诉您该电路将不稳定、永远不会在 CFA 器件中使用电容反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

      此外、为了补充 Michael 的建议、CFA 在负反馈配置中使用、并且需要 一个反馈电阻器来保持放大器的稳定性。 如需了解更多相关信息、请参阅此博客 文章。 您可以 通过放大器输出端的 RC 滤波器实现低通滤波器应用。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Siima、我应该已经扩展了电路、以查看它是一个可以工作的 SKF -但它没有反馈 R、因此会振荡。 此外、可以运行单电源、但在这里、我让它在接地时精确地重新接地、并更改电源以移除其直流电平。 因此、这种100kHz 滤波器可以使用900MHz CFA、但不确定为什么要使用900MHz CFA。  

    e2e.ti.com/.../THS3491-SKF.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我之所以使用 该运算放大器、主要是因为它的电流驱动能力。 此应用需要>400mA 的驱动电流、我认为此组件最适合我的应用需求。

    听起来、如果我想使该电路正常工作、我需要查找新器件或添加反馈电阻器。 该反馈电阻器可能会如何影响滤波器的性能?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的原因、但它有点昂贵。 如果您只需要放大器的单位增益、BUF634A 可能就足够了。 如果您的目标 Fo 为100kHz、则放大器中的10MHz 闭环带宽就足够了。  

    THS3121是另一种较便宜的高输出 Cfa。  

    无论如何、反馈 R 设置 CFA 的相位裕度以获得额定闭环带宽。 对于 CFA 是必需的。 它对滤波器的影响不超过 SKF 中任何闭环带宽考虑因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我离开这里之前、如果24V 总电源足够、OPA564就有足够的输出电流、而17MHz 就足够您的滤波器使用。  

    为了可能采用降低成本的方法、可能需要使用一个输出较低的36V VFA (大约10MHz GBP、环路内并联两个 BUF634A)来满足要求。 那里存在一些补偿挑战,但并非不可克服。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    遗憾的是、24V 电源对我们来说太小了。 我们需要能够输出0至25Vpp、并将为运算放大器提供28V 电源。  

    我将介绍如何使用 BUF634A 而不是 TPS3491。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保在提供该电流的同时包含功率级的输出余量要求-我们将其称为爪形曲线、它位于大多数新数据表中。 余量(或电源压降)随输出电流作为 IR 项而增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的观看。 对于此应用、28V 电源是我们可以获得的最大电源、因此如果我重新设计滤波器、我将重点关注能够最大限度减小爪形曲线斜率的组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出电流为400mA 的28V 电源上、25Vpp 可能无法实现。 在单位增益中使用 SKF 时、您还会遇到输入余量问题、可以在放大器中使用增益、也可以使用 GO MFB、这肯定需要 VFA 整体运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我在 TINA-TI 中使用 THS3121 Spice 宏重复了仿真、这次即使没有反馈电容器、也能实现稳定的瞬态响应。 该运算放大器还具有所需的输出 电流能力。 我还有几个问题要问您。

    TINA-TI 是否能够仿真爪形曲线? 如果是、我是否只在输出和接地之间放置一个负载电阻器进行仿真?

    2.在仿真正常的情况下插入反馈电阻器是否是好的做法? 我是否需要保持高于反馈电阻器的特定值?

    e2e.ti.com/.../THS3121_5F00_SIM.TSC

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、模型中可能有也可能没有、但规格告诉您它不起作用-在这里、50欧姆负载可以在15V 电源下摆动12.5V、即2.5V 余量。 根据您的要求、负载条件下的最大余量为1.5V -即使 THS3491也不会这样做。 最近在这里讨论过、  

    e2e.ti.com/.../ths3491-max-output-current

    您之前显然没有使用过 CFA -仿真可能起作用、但如果您仔细观察输出中是否存在噪声尖峰、则表明不稳定-如果您不介意500MHz 的振荡、则反馈 R 不是很好、 否则、请使用数据表中的建议值-对于增益为1的情况、即806欧姆-选择该值可在规定的负载下提供60度的相位裕度增益为1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有使用过 CFA、这可能是我提出这么多问题的原因。  这最后一个解释为 我清除了大部分内容。  

    谢谢!