This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:功率级、将 OPA564用作驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055181/opa564-power-stage-with-opa564-as-driver

器件型号:OPA564

我想使用 OPA564进行驱动

A) 2A 功率级(直流到~ 2MHz、电容和欧姆负载)

b)+/- 30V 1A 功率级  (直流到~ 2MHz、电容和欧姆负载)

有什么建议吗?

提前感谢

Rudolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudolf、

    A) 2A 功率级(直流到~ 2MHz、电容和欧姆负载)

    b)+/- 30V 1A 功率级  (直流到~ 2MHz、电容和欧姆负载)

    OPA564的额定功率高达1.5A、24V 直流(或+/-12V 直流)、带宽为17MHz。 我将能够提供/接收高达1.5A 的电流、但它满足上述一些负载要求。 您能否提供有关要求的详细输入和输出电压摆幅、增益、电容和电阻负载?

    有什么建议吗?

    运算放大器不喜欢容性负载、功率放大器也不例外。 当运算放大器驱动容性负载时、您必须检查环路稳定性、并确保它不会在任何负载条件和/或瞬态事件下振荡。 根据容性负载的大小、它可能具有挑战性 、因为运算放大器环路稳定性必须使用其 BW 来补偿环路稳定性、这将会占用运算放大器的一些 BW 并减小其工作频率范围。  

    功率放大器的散热也可能是一个问题。 一种设计可能必须提供散热器以实现正确冷却。 请告诉我工作温度范围。  

    e2e.ti.com/.../OPA564-Driving-RC-load-11802021.TSC

    我需要了解更多设计要求、然后才能为应用建议一些内容。 您列出了2个已加载条件。 这两个单独的负载驱动电路吗?

    最棒的

    Raymond