This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:开关噪声输入

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054975/lm2904b-switching-noise-input

器件型号:LM2904B

大家好、

可将开关噪声1.6MHz 施加到该放大器的输入侧吗?

我想在 LED 驱动器的输出线上使用该器件。 我是关于电压容差的、但开关噪声无法消除。

此致、

山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto San、您好!

    是的、可以应用该频率。 响应可能是所需的、也可能不是所需的。  

    您希望 LM2904B 具有什么" LED 驱动器的输出线路"特性作为输出?

    有关输入波形和所需输出的更多详细信息将帮助我制定更具体的答案。