This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:滤波器尺寸

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054988/ina301-q1-filter-size

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件:INA301

大家好、

我的客户正在尝试使用 INA301进行电流感测。

您是否有 Rfilter 和 Cfilter 的推荐值?  (如数据表中的图39所示)

另一个组件尺寸如下所示。

电源电压:20~32V

Rshunt:10m Ω

Rlimit:46.5k Ω(Ilimit:18.6A)

筛选器:???

Cfilter:???

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    基本答案是、它取决于您的客户需要的截止频率。 用于计算射频和 CF 值的公式为  

    CF = 1 /(2*pi*fc*(2*rf)),其中 CF 是滤波电容器,fc 是截止频率,RF 是滤波电阻器。

    例如、如果您需要1.6kHz 的 fc、并且选择了100欧姆电阻器、则 CF 值为~497nF。

    通常、最简单的方法是首先选择射频值、使其尽可能低以避免增加额外的输入误差、然后计算 CF 值。

    为了帮助展示这些输入滤波电阻器如何增加不必要的输入误差、我们提供了一个很棒的视频、可在 这里为您介绍

    如果您需要任何其他帮助、请告知我们。

    路易