This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192-Q1:针对 MOto 应用的电流测量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054256/opa2192-q1-current-measurement-for-moto-application

器件型号:OPA2192-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2192OPA388

尊敬的专家:

我想使用 OPA2192测量流经 MOto 的电流。

1.5m Ω 电流传感器电阻器处于以下位置。  

挑战在于双向电流流动。  

在一个方向上、电压为12V 至12V-50mV 交叉电流传感器电阻。

在另一个方向上 、电压为0V 至50mV 的交叉电流传感器电阻器。

如何使用 OPA2192放大该信号、然后发送到 MCU 内部的 ADC?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这里的第一个问题是、这看起来像一个全桥、这意味着共模信号将从正电源轨摆动到 GND。  让我首先回答双向电路、然后我将讨论共模摆幅的问题。

    为了实现双向电流分流监控、必须对输出"零"量程信号进行偏移、以便输出相对于"零"电压可以正或负摆动。  下面显示了一个示例、这是我们的许多数据表中的一个、下面的数据表来自 OPA388:

    本示例中使用了双路放大器。  底部的放大器配置为差分放大器、输出以 Vref 为基准。  当 RSHUNT 上的电压为零时、输出电压将位于 VREF。  根据差分的 RSHUNT 增益两端的电压、输出将在 VREF 附近摆动。 放大器(如果 R1=R3和 R2=R4、则增益= R2/R1)。

    输入也需要处于输入共模范围内、但由于输出和 VREF 电压是正移、这通常不是摆动到负轨的放大器的限制。

    现在、关于共模摆幅、请考虑以下采用双向电流感应方案连接的电路:

    此处的差分增益为50、输入信号由直流电压源 V2表示、输出被1V 移位、如 V1所示、差分输出电压由 VM1测量。  信号发生器"Vin"代表 Q1和 Q3之间的共模电压。

    差分输出电压 VM1和 Vin 的响应图如下:

    请注意、每次开关事件后、输出信号将需要稳定时间;稳定时间是放大器压摆率和增益/反馈配置的一个因素。  如果开关速度太快、则输出可能永远不会准确地表示分流电阻器电压。

    您在上面显示的电桥的开关频率是多少?

    此致、  
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    非常感谢您的详细解释。 这对我很有帮助。

    开关频率为20kHz。 这对 OPA2192而言不应是一个挑战、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这对 OPA2192而言不应是一个挑战、对吧?  

    是的、正确。 OPA2192的带宽约为10MHz。 这不应该是一个问题。  

    BTW、您还可以考虑将我们的仪表放大器或电流监控器用于电流感应应用。 我认为、在电机负载的感应电阻器上、开关电压尖峰将很高、该电阻器以方波(和高电流)驱动。 您可以考虑放置保护电路、以防止瞬态事件中的过压、电机的电感反冲。 电流感应电路将在开关频率下要求出色的 CMRR 以抑制共模噪声。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、Mike、

    非常感谢您的帮助。