This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:OPA3S2859-EP

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052310/opa3s2859-ep-opa3s2859-ep

器件型号:OPA3S2859-EP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你(们)好

我检查了三个板、它们的行为都是相同的波形:

SEL0 SEL1

0       0     高增益 RFB 100k

0       1     更低增益 RFB 10k

1        0    振荡 RFB 1k

这是输出的图片。

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、您好!  

    对于振荡、每个增益电阻器上都有一个反馈电容器占用空间。 您可以根据要仿真的光电二极管的输入电容值使用它来稳定1kΩ μ F 增益。  该输出的通道是什么?它有什么问题? 输入是否为方波? 这是否与交流耦合有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我没有遵循布局。 采用了快捷方式、因为工作频率为500kHz。 假设不会发生太多的耦合。 我无法再次重现振荡。 今天、它只是转至27mV 直流电压。 00、01提供两个增益、10这个小直流。 我还注意到、在00、01、11电流消耗为44mA、但在10时、电流消耗为37mA。

    电流在10时降低是否有原因?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我用10k 电阻器替换了1k、但仍然是同一个问题、因此它似乎 与反馈无关。 电流从44mA 降至26mA

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vadim、您好、我有点迷路了。 这适用于我们的 EVM 还是您的新电路板? 如果是新电路板、您能否发布相关的原理图并说明放大器是如何驱动的、以及该波形是在何处测量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我能不能私下发送它。

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的电子邮件是 s-cashin@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请熟悉本文档: https://www.ti.com/lit/an/sboa354/sboa354.pdf 

    在跨阻放大器中、您需要防止电路的同相增益与放大器开环增益(AOL)相交的极点(增加与频率)。 这将导致放大器振荡。  

    由于存在1.4pF 的寄生 Cin、因此 RF=100k 会产生这样的极点。 您将需要使用一个与射频并联的反馈电容器(CF =~1pF)、该电容器将在该交叉频率下产生平坦增益。 这是 TINA-TI 仿真模型。  https://www.ti.com/lit/tsc/sbombm8 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean!

    Vadim