This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:OPA 输出摆幅至轨。

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054284/xtr300-opa-output-swing-to-rail

器件型号:XTR300

大家好、

我将查看数据表的图8。
我知道该数据是典型值。
您认为该值的最小值/最大值有多大变化?
它不必是保证值。



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     典型输出阻抗 通常是最坏情况输出阻抗的一半。

    该器件没有轨到轨输出、因此您无法使用两倍的压降。 但可以根据电流估算:典型的20mA 曲线应与最坏情况下的10mA 曲线大致相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    第5页的 XTR300数据表电气特性表提供了在25°C 且 IDRV=±24mA 的情况下、从电源轨规格中获得的电压输出摆幅、最小值(V-)+3V 和最大值 V (+)-3V。  图8显示了25°C 时|Vs - VOUT|=相对于电源轨~1.825V 的典型输出摆幅、  ~85C 时典型输出摆幅|Vs - VOUT|= 2.0V、+24mA   负载时|Vs - VOUT|=~1.62V。  

    如您所述、数据表未提供温度和电流范围内输出摆幅的最小/最大规格。 假设25°C 时最大3V 输出摆幅相对于负载为24mA 的电源轨的变化率相似、  则在+85°C 时、相对于负载为±24mA 的电源轨、输出摆幅的粗略估计值为~3.3V 左右、 而在-40°C 时、负载为±24mA 的电源轨、则为~2.8V。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。
    我了解 ±24mA 负载。
     ±10mA 负载如何?
    数据表中10mA 时没有最小/最大数据、因此我想知道一个值。
    (*无需 保证。)

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、在数据表图之外、我没有其他输出摆幅与电流和温度间的关系数据。

     图8显示了25°C 时|Vs - VOUT|=相对于电源轨~1.5V 的典型输出摆幅、  ~85C 时典型输出摆幅|Vs - VOUT|= 1.57V、 +10mA   负载时|Vs - VOUT|=~1.42V。   

    针对  最大输出摆幅至轨的推断或粗略估算值大约为|Vs - VOUT| =~2.48V (25°C 时)、 ~2.55V (+85°C 时  )和~2.4V (40°C 时、±10mA 负载时)。

    谢谢、此致、

    Luis