This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:零输入时的电压跟随器输出偏移

Guru**** 2822625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2388, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133856/opa2388-voltage-follower-output-offset-at-zero-input

器件型号:OPA2388
主题中讨论的其他器件: OPA388

我正在使用该芯片的双运算放大器之一。 我使用的是单电源5V 和接地。 电源 使用电容器进行适当的滤波、并且是干净的。

引脚8 -- 大于5V

引脚4 --- > GND

为了实现电压跟随器配置、引脚1和引脚2连接在一起

引脚3连接至接地以实现零输入。

万用表上的输出显示为2.3mV。 它是超精密运算放大器的巨大偏移。 提供给运算放大器输出的唯一负载是万用表探针。

同一运算放大器的另一个样本中也会出现相同的问题。 失调电压会随着输入电压的增加而降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    任何运算放大器都无法随输出摆动到电源电压。 请参阅数据表第6.7节中的"电源轨的电压输出摆幅"规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronie:

    OPA2388中的 Vos 根据数据表中的以下配置进行定义和测量。  

    e2e.ti.com/.../OPA388-Vos-09132022.TSC

    不同的电源轨配置将为您提供不同的 Vos 图。  如果您希望具有数据表中指定的类似 Vos 效应、则需要实现类似 的电源轨。  例如、如果您使用 LM7705 电容式开关升压反相器而不是接地、则将获得数据表中指定的更接近 Vos 的值。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在跟随器配置 Vin=Vout 中添加到其他人的注释、因此您必须确保两者都不违反线性电压范围。

    在输入侧、(V-)-0.1V < VCM <(V+)+0.1V、因此通过将输入接地、VCM=0、处于线性范围内。

    但是、在输出侧、理想运算放大 器只能摆动到负电源轨(GND)、但实际运算放大器可以摆动到高于(V-)的特定距离。  请查看以下链接下的 TI 高精度实验室材料:  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-non-linear-behavior?context=1139747-1139745-14685-1138798-13960

    OPA388可在负电源轨以上5mV 的范围内以非线性方式摆动、而在高于(V-) 150mV 的范围内保持在输出线性范围内(请参阅以下 AOL 条件)。