This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:关于 E/S 引脚和电流限制功能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133832/opa547-about-e-s-pin-and-current-limit-function

器件型号:OPA547

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

E/S 引脚输出可监控热关断。 CAN E/S 引脚还监测电流限制?μ A

2.电流限制功能是否可以监控灌电流或拉电流?


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    E/S 引脚输出可监控热关断。 CAN E/S 引脚还监测电流限制?- E/S 引脚只能用于监测 OPA547热关断。 请参阅 有关 PG 的启用/状态(E/S)引脚部分。 OPA547数据表的10。

    2.电流限制功能是否可以监控灌电流或拉电流? -对于灌电流和拉电流输出、电流限制功能都是有效的。  对于设定的 RCL 电阻器值、获得的实际+ILIM 和-ILIM 值可能存在很小的差异、如 PG 上的电流限制与电源电压间的关系图所示。 OPA547数据表的第4部分。 这对于 OPA547是正常的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程