This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1052226/comparator

主题中讨论的其他器件:LM311

您好!

你好。 客户正在寻找 UA711CN 外形贴合功能等效器件。 具有选通功能的双路比较器、LM316接近他所需的功能、但不是双路比较器。 您可以推荐 TI 的器件吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我们没有直接的 P2P 替代产品。 μ μA711具有独特的组合输出(National 还具有 LM711 -已停产)。

    最接近的"现代"双器件是 LM319 (我认为这是您在上面所说的)、但它没有选通脉冲。

    功能最接近的是具有选通功能的单个 LM311。 当电流从 STROBE 引脚拉出时、输出将变为高电平、这与 uA711的情况相反。

    但是、LM311和 LM319是集电极开路输出。 uA711的选通功能可与输出端的外部晶体管重复、以强制其为低电平。

    输入信号电平、速度以及电源和逻辑电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线

    我们尚未看到有关此帖子的任何新输入、因此我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、请回复或打开一个新主题。

    谢谢

    卡盘