This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:PCB 焊盘设计

Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054145/tlv9064-pcb-pad-design

器件型号:TLV9064

大家好、

1. SCBA-017D:关于 PCB 焊盘设计的宽度、是否有低于0.65焊球间距的建议值、以及如何定义最大宽度;

2. Slua271b:焊料是否有推荐值? 确定将焊料的长度添加到左侧和右侧、以确定整个 PCB 焊盘的长度?
规格中规定、如果宽度高于0.65节距、则应将0.025mm 添加到宽度中、但低于0.65节距、是否建议添加多少节距?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    1. 对于小于0.65mm 的引脚间距、您将使用封装图中指定的最大宽度。 对于 TLV9064 RTE、我已经包括了屏幕截图以及封装图的链接。  https://www.ti.com/lit/ml/mpqf149c/mpqf149c.pdf 
    2. 您能在这里澄清一下您要问的问题吗? PCB 焊盘的长度有额外的裕度、但对于宽度、建议使用更大的引脚间距。 对于 TLV9064等较小的引脚间距、指导原则是使宽度与器件上的最大焊盘尺寸相同。

    请注意、我们确实为器件添加了封装尺寸、在"设计和开发"部分的 TLV9064产品页面下、现有封装可供 RTE (WQFN)封装下载。

    最棒的
    Jerry