This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991-Q1:用作电压缓冲器/跟随器设计问题。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991-Q1, OPA4991, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131482/opa4991-q1-using-as-a-voltage-buffer-follower-design-question

器件型号:OPA4991-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA4991ADS7138

我们将  OPA4991-Q1 用作电压缓冲器/跟随器。 在测试过程中、我们发现了一个问题、但没有原因。

请查找已添加的 PDF。 第一页是  OPA4991-Q1的电路、第二页是测量结果和计算。

根据结果、当输入电压高于20V (OPA4991输入高于1.74V)时 、OPA4991的输出值将变得更糟。

换言之。 当 OPA4991输入电压高于1.74V 时、 OPA4991的输出端会出现较高的输入电压和较大的失真 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPA4991_2D00_Q1-output-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijen、

    什么连接到运算放大器的输出?

    输入分压器和运算放大器的信号接地是否相同? 或者它们是否相互区别?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    运算放大器的输出 为 ADS7138。

    输入分压器和运算放大器的信号接地相同。

    WeiJen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijen、

    这很奇怪。

    我有两个想法:

    1.您能否断开 ADC 以进行测试?

    OPA4991可能已损坏。 您能否用新的 OPA4991替换它?  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WeiJen、您好!

    输入损坏或输出由于容性负载而振荡。  

    有多少个样片显示了这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    深入探讨这个问题后。 我们发现这是一个系统问题、而不是 OPA4991。

    某些极端情况下、OPA4991 (V+) 3.3V 的电源将降至~1.15V。 这就是导致输出不正确的原因。

    WeiJen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijen、

    很高兴听到您可以解决该问题

    Kai