This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 驱动放大器建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, THP210, ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054190/adc-driving-amplifier-recommendation

主题中讨论的其他器件:ADS8881THP210ADS8910B

尊敬的团队:

我需要使用两个低噪声运算放大器或一个全差动放大器来驱动采样率为10M 的16位差动输入 ADC。 您能否推荐 低噪声运算单放大器和全差分放大器的一些器件型号?  因为我们希望尝试这两种解决方案。 您推荐的器件型号更易于在市场上购买并常用。

此致

黄志红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

     驱动采样率为10M 的16位差分输入 ADC。

    什么是运算放大器的带宽? 如果我假设过采样率为10倍、那么您的应用需要1MHz BW 运算放大器?

    此外、请指定1LSB 分辨率和输入信号电压轨、振幅、实际工作频率等。  

    就 FDA 而言  、THP210 可能适合您的应用。 我们拥有许多低噪声运算放大器、如果您能够为我们提供设计要求、那将是一个不错的选择。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley 还需要完整的应用描述-您的源阻抗是多少? 您是否需要增益? 是否要在此阶段添加滤波、首选电源电压、ADC 输入的预期最大 Vpp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    根据 ADC 类型和采样保持电容值、您可能需要一个高速全差分放大器以10MSPS 的速率驱动 ADC。 THP210 (9.2MHz)能够驱动采样率范围高达~500至800kSPS 的精密 SAR ADC、例如 ADS8881 (18-B)和 ADS8910B (18-B)。

    但是、这取决于特定的 ADC 架构。  您要驱动哪个 ADC?

    谢谢、此致、

    Luis